This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1228:双向运行

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1228

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1264450/iso1228-bi-directional-operation

器件型号:ISO1228

大家好、

如果未使用 LED、ISO1228是否支持双向运行?
我的客户想知道 ISO1228是否支持在无需更换无源器件的情况下进行灌电流和拉电流操作。
根据我的理解、它不受支持、因为 RSURGE、RILIM、CFIL 和 CSURGE 元件在拉电流和灌电流配置之间存在差异。

此致、
伊藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Itoh-san:

    感谢您的联系。  

    是的、客户可以通过一种方法配置器件、使其能够在灌电流和拉电流模式下运行。 该实现方案要求客户不要使用 LED、而是额外使用六个二极管来反转外部极性供电。 有关这方面的更多信息、请参阅我们发送给您的有关此主题的最新电子邮件。

    此致、

    肯尼斯