This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6505B-Q1:推挽式半波整流器的最高输出电压

Guru**** 2506355 points
Other Parts Discussed in Thread: SN6505B-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1264526/sn6505b-q1-highest-output-voltage-of-the-push-pull-half-wave-rectifier

器件型号:SN6505B-Q1

我想确认我是否可以设计高于30V 的输出、例如31V?

如果不正常,什么限制了输出和内部 MOSFET?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Xiang:

    感谢您与我们联系。 SN6505B-Q1可实现31V 电压。  您选择的变压器将决定次级侧的电压。 但请注意、必须节省功率、因此、如果输入为5V @ 1A、则31V 时的输出将为~160mA (不包括变压器损耗)。  

    您已经注意到、图9-11中的拓扑可用于帮助充分利用匝数比和四倍输入电压。 但是、输出仍将受到功率限制、因此整个系统不会超过5W。

    此致!
    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你这么好的答复。