This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7710:输出可以在开漏总线上共存吗?

Guru**** 2867100 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7710, SN74LVC1G07, ISO1640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1263635/iso7710-can-the-output-coexist-on-an-open-drain-bus

器件型号:ISO7710
主题中讨论的其他器件: SN74LVC1G07ISO1640

您好!

我在确定 ISO7710的输出是否可以与由多个低电平有效的开漏器件组装的共享中断信号兼容时遇到了问题。  我看到输出采用推挽架构、但其极性可编程。 请帮助阐明其工作原理。

谢谢。

斯科特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。

    由于 ISO7710 可以具有 高输出状态和低输出状态、并且开漏输出类型具有高阻抗或低输出状态、因此它们无法连接在一起。 这是因为 ISO7710可以输出高电平状态、而开漏器件可以输出低电平状态、这会导致 VCC 对地短路。

    这也适用于其他数字隔离器、不限于 ISO7710。 虽然开漏输出器件可以连接在一起、但不应将推挽输出器件连接在一起、因为这会导致器件损坏。

    此致、
    A·维塔尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我害怕这件事。  好的、感谢您进行澄清。

    斯科特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Scott、

    我对您要实施的系统没有完全清楚的了解、但由于您正在查看的是数字隔离器、我假设您的信号是单向的?  

    如果可以、数字隔离器输出端的简单开漏缓冲器可以轻松解决该问题。 例如、可以将 SN74LVC1G07放置在数字隔离器的输出端、以在功能上使输出为开漏。  

    或者、如果您在寻找双向开漏信号(例如用于 I2C 的信号)、我们可提供 I2C 隔离器、这些隔离器可提供可能适用于您的系统的隔离式开漏接口。

    例如、可以使用 ISO1640。  

    希望这对您有所帮助、如果您需要进一步的建议、请告诉我们。

    此致!
    迈克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    它是单向的、因此我已经在输出后添加了一个开漏缓冲器。

    谢谢。
    斯科特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    听起来不错、谢谢 Scott!

    请告诉我们是否可以进一步提供帮助。