This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1050:ISO11898-2中的电阻查询

Guru**** 2535730 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1263235/iso1050-resistance-inquiry-in-iso11898-2

器件型号:ISO1050

您好

"ISO11898-2 标准     规定了   60 Ω 负载 ( 两个 120 Ω 端接 电阻  并联)的驱动器差分输出"

  =>是否有最小最大值60欧姆?

 ISO1050的输入合成电阻值是55.4ohm 还是75.9ohm 符合 ISO11898标准吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您与我们联系。 请在下面查看我的输入、

    1. 大多数电气规格都是针对典型的测试条件进行了测试、因此我没有要与您分享的端接电阻器的最小值/最大值。 我们通常提供器件规格参数的最小值/最大值。
    2. 抱歉、我不知道您指的是哪个电阻。 如果您指的是 ISO1050 CAN 引脚的输入电阻、则您可以在数据表中找到该信息、请参阅下面的屏幕截图。 请注意、电阻越高、连接的 CAN 节点越多、因此期望输入阻抗越高。 这是业内常见的做法。


    此致、
    拉奥·科特什瓦尔