This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6505A:6W 用例确认

Guru**** 2981500 points

Other Parts Discussed in Thread: SN6505A, SN6507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1263089/sn6505a-6w-use-case-confirmation

器件型号:SN6505A
主题中讨论的其他器件: SN6507

团队成员:

 我的客户想要使用 SN6505A 制作6W 电源模块为5V/1.2A。

 但我确认 ILIM 的规格大于1.2A。  那么,您能帮助检查我们是否可以达到1.2A 吗? 而为什么在1.75A 的限制范围下输出为1A、那么 这个保护范围就有点远。μ V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Allen:  

    SN6505A 被设计成(推荐)工作电流~1A。 但是、电流二极管的过流钳位/限制(ILIM)为1.42-2.15A (通常约为1.75A)、如上面的屏幕截图所示。 该限制是为了为器件在1A 电流下运行提供一些余量。 由于建议在5V @ 1A 的条件下运行、因此通常为5W 的器件。  

    由于输入电压可能会有一些变化、因此我们不建议在超过1A 的电流下运行。

    但是、SN6507可提供宽电源电压范围并可实现12W 运行。 根据可用的输入电源、输出侧最高可支持~2A @ 5V 电压。

    如果您的问题得到了解答、请告诉我。  

    此致!
    安德鲁