This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOUSB211:原理图审阅

Guru**** 2588905 points
Other Parts Discussed in Thread: ISOUSB211, ISOUSB111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1261819/isousb211-schematic-review

器件型号:ISOUSB211
主题中讨论的其他器件: ISOUSB111

您好!

我们目前正在围绕 ISOUSB211和 ISOUSB111进行设计、但无法使器件正常工作。 根据其他人的要求、如果您可以查看我们的原理图、检查我们是否犯了错误、那会很好。 这是可行的吗?

此致
安德烈

亚斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andreas、您好!

    是的、我们可以检查您的原理图。 不过、您也可以提供问题的详细说明、我们也可以尝试提供建议来帮助您调试问题。 如果可能、请分享原理图和布局、以及问题的所有示波器捕获或到目前为止对问题的任何想法。

    我们的一名团队成员将审查您的回复。  

    此致!
    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    如何向您发送文件? 我希望尽可能不公开分享。

    问题如下:将 USB 电缆连接到器件(由总线供电)时、我可以观察到40 mA 周围的电流消耗、与数据表相比、这似乎是适当的(次级侧也通过 VBUS 供电、但通过隔离式电源供电)。 初级侧上的 V2OK 信号连接到 LED 并且它正在亮起。 然而、由于没有发生任何 USB 通信、它看起来不稳定(使用协议分析器进行验证)。 未发送任何数据包。 LED 灯经常闪烁、表示电源可能有问题、但我不确定。 因此、我认为这可能是一个很好的起点、以检查我的设计方式是否有问题。

    此致
    安德烈

    亚斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andreas、您好!  

    您可以使用消息传递功能分享原理图、也可以通过帐户上列出的电子邮件与您联系。

    此致!
    安德鲁