This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7842-EVM:请确认 I/O 接口连接器是 SMA 插头还是插座。

Guru**** 2769985 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7842-EVM, ISO7842

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1261981/iso7842-evm-please-confirm-whether-the-i-o-interface-connector-is-sma-male-or-female

器件型号:ISO7842-EVM
主题中讨论的其他器件: ISO7842

您好、TI 团队、


ISO7842-EVM 评估模块具有与 SMA 类似的 I/O 接口连接器、但无法找到公头或母头。 因此、请确认 I/O 接口连接器是 SMA 公连接器还是母连接器。

请分享 SMA 连接器 器件型号。

此致、

文卡泰桑 E

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的咨询。

    ISO7842 EVM 上的 SMA 连接器是 SMA 母连接器。

    SMA 母连接器的器件型号为 901-143-6RFX。

    此致、

    A·维塔尔