This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOUSB211:TUSB213与 ISOUSB211之间有何功能差异、它们在使用中有何差异?

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB211, TUSB213, ISOUSB211, TUSB212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1261927/isousb211-what-are-the-functional-differences-between-tusb213-and-isousb211-and-how-do-they-differ-in-use

器件型号:ISOUSB211
主题中讨论的其他器件:TUSB213TUSB212、TUSB211

您好!  

问题1:
TUSB213与 ISOUSB211之间有何功能差异、它们在使用中有何差异?

问题2.
TUSB211遇到均衡器过于敏感从而导致通信问题的情况。 TUSB212被视为此问题的对策。
ISOUSB211是否解决了 TUSB211的通信故障问题?

谢谢。

科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Conor:  

    感谢您与我们联系。  

    1. TUSB213和 ISOUSB211 在隔离方面是不同的。  ISOUSB211  除了用作信号调节的中继器、还在上游和下游器件之间提供高压隔离。  
      1. 隔离对于隔离 USB 控制器的接地和保护敏感控制器和信号特别有用。    有关系统何时可能需要隔离的信息、请参阅高精度实验室系列:隔离简介。
    2. ISOUSB211采用 TUSB211的某些方面、但进行了重大设计更改以连接 ISOUSB211的隔离技术和隔离电源特性。 因此应将其视为单独的器件。 据我所知、均衡器尚未出现问题。  

    我希望这对您有所帮助、如果您还有其他问题、请告诉我。

    此致!
    安德鲁