This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 我们是否有隔离驱动器可靠性的统计数据?

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1261001/do-we-have-some-statistic-for-the-reliability-of-isolation-driver

我的客户 Hemai 对闸门潜水员的可靠性很感兴趣。 他们希望为隔离式驱动器打造一个可靠性验证平台。

那么,我们是否有  检验 闸极 潜水员可靠性的测试统计数据呢? 例如:测试方法、测试标准等等。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的咨询!

    我会让您向产品专家循环。

    此致、

    A·维塔尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chuanfei:

    感谢您在 E2E 上发帖。 我们的栅极驱动器的可靠性根据数据表中可找到的参数进行了测试。 数据表参数可以确保器件正常运行。  

    至于系统测试方法、这些方法由客户定义。 客户必须分析自己的系统并确定栅极驱动器的要求、以便向其客户保证系统的行为符合广告要求。 一旦他们有了要求、就可以制定测试计划。

    我们没有测试文档、但我想到的一些测试理念是:

    • 双脉冲测试:进行高压测试、以确保栅极驱动器按预期切换所选的电源开关(查看开关损耗和在关断时产生的过冲)
    • 测试栅极驱动器时序参数:确保时序适用于其应用
    • 跨温度测试:确保系统在可能的系统温度条件下按预期运行

    归根结底、最终系统的可靠性应由客户根据应用所做的测试完全来考虑、而不是由德州仪器负责。

    此致、

    安迪·罗布勒斯