This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1640:ISO1640可以连接 GPIO 吗?

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO6742, ISO7742

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1260781/iso1640-iso1640-could-connect-gpio

器件型号:ISO1640
主题中讨论的其他器件:ISO6742ISO7742

您好、支持团队

都可能存在任何问题。

SDA2和 SCL2可以连接 GPIO 吗?

如有任何建议、请告知我。

谢谢。

此致、

劳伦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    劳伦斯、您好!  

    我们目前正在对此进行调查、我们将在周一与您联系。  

    此致、  

    肯尼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    劳伦斯、您好!  

    感谢您的耐心。

    以下是我对您提供的原理图的回顾:

    -对于原理图中的 VCC1去耦电容器(C194)、我看到您 与该组件相连的接地节点与连接到 ISO1640B GND2引脚的 GND 节点不匹配。 为了保持隔离、隔离 栅同一侧的所有元件都应共享同一个 GND 节点、并且该 GND 节点应不同于 连接到隔离栅另一侧的元件的 GND 节点。 如果不这样做、将无法保持隔离。 因此、为了保持隔离、我建议将 C194连接到与器件 GND2引脚(引脚5)相连的同一 GND 节点。  

    -另外,对于去耦电容器, 我还有另一个建议是您考虑使用电容值为0.1 µF 而不是10nF 的去耦电容器,因为这是我们在器件数据表中建议的。 遵循此建议将有助于确保 器件在所有数据速率下可靠运行。  

    关于您的问题、我们的建议是您使用 ISO1640B 来隔离 I2C 信号。 如果上面原理图中的器件连接到具有可配置 I2C 模块的 GPIO I/O、并且此模块将用于发送和接收 I2C 信号、则此配置是可以的。 但是、如果您 使用 ISO1640B 隔离不使用协议(如 I2C)的通用 GPIO 信号、 那么我们建议您改用数字隔离器(例如 ISO7742或 ISO6742)、因为这些类型的器件是专为此类应用而设计的。  虽然 ISO1640B 能够隔离 GPIO 信号、但不建议将其用于这些类型的应用。 与数字隔离器相比、 ISO1640B 在1侧具有 较高的低电平输出电压和较低的最大数据速率 、并且还对输出使用开漏驱动器。 因此、如果您的应用需要隔离通用 GPIO 信号、我建议您使用数字隔离器、例如 ISO6742或 ISO7742。 如果使用上述原理图隔离遵循 I2C 协议的 I2C 信号、则我 建议您继续使用 ISO1640B。  

    此致、

    肯尼斯