This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW1412:ESD 数据请求

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1258251/isow1412-esd-data-request

器件型号:ISOW1412

高支持团队。

在认证摘要中、ESD-HBM 和 CDM 的结果如"请参阅数据表"所述。
但是、数据表未显示 CDM 的结果。


请告诉我 ISOW1412BDFMR 的 CDM 数据。

谢谢。

林宇太郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hayashi-San:

    感谢您指出、 数据表不包含 CDM ESD 额定电压。

    对于此器件、CDM ESD 额定电压等于+/- 1000V。 每当我们更新文档时、我们将确保在数据表中添加此规格。

    此致、

    肯尼斯