This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7731:输出脉冲

Guru**** 2896180 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7731

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1257809/iso7731-output-pulse

器件型号:ISO7731

大家好、

我的客户发现 ISO7731DWR 有问题、您能帮忙审查并提供一些建议吗? 谢谢你。

问题在于输出端 OUTC(5针)和输入端的波形不一致,输出端有大量的300ns 脉冲 。 客户尝试用新芯片更换芯片、但问题仍然存在。

但是、当客户使用 Nsi8231或 CA-IS3731更改 ISO7731时、不会出现此问题。

您以前是否见过类似问题? 您能帮助提供一些评论吗? 谢谢!

下面是原理图和 PCB 布局。

谢谢!

此致、

常春藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivy、

    感谢您与我们联系。 我们以前遇到过这样的问题、请确认以下几点。

    1. 这种行为是否仅适用于 OUTC?
    2. 是否在两个器件上都看到了相同的行为?
    3. 我假设黄色是 INC、绿色是 OUTC? 如果情况并非如此、请标记示波器轨迹。
      1. 请提供输入和输出通道的示波器快照?  
      2. 输入的脉冲宽度是多少(黄色通道)?
      3. 如果可能、您能否提供信号为50Mbps 的输入/输出通道?  

    此致!
    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    1.是,仅适用于 outc

    2.是

    3.是的,黄色是 INC,绿色是 OUTC。

    客户再次对其进行了测试、发现此问题与 EN 引脚有关。

    当 EN 引脚为高电平时、输出信号正常、当 EN 引脚开路时、将发生问题。

    您能评论一下吗?  EN 是否可能会因布局而受到干扰?

    谢谢!

    此致、

    常春藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivy。  

    根据这些信息、我怀疑器件没有问题。 在高噪声环境中、当 EN 悬空时、可能会出现问题。 如果 ENABLE 引脚因噪声而间歇性切换、并且器件正在恢复其默认状态、这是有意义的。

    我建议将此引脚连接到 VCC 以防止这种情况发生。