This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOUSB211:OTG 实施参考

Guru**** 2907490 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOUSB211, ISO7710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1258337/isousb211-otg-implementation-reference

器件型号:ISOUSB211
主题中讨论的其他器件: ISO7710

大家好、我希望能够借助 ISOUSB211 IC 实现 OTG。 ID 引脚如何连接到电路以及如何进行检测。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jayesh、您好!

    感谢您联系并考虑使用  ISOUSB211。 ISOUSB211没有硬件 ID 引脚。  但是、ISOUSB211仍支持使用 OTG 主机协商协议(HNP)的 USB OTG。  

      如需更多信息,请参阅数据表第8.3.3节"对称操作、双角色端口和角色反转"以及如何实现隔离式 USB 2.0高速 Type-CRegisteredDRP (TI.com)。  

    如果您的应用仍需要 ID 引脚、 您可以将 ISOUSB211与   ISO7710等单通道数字隔离器配对。

    此致!
    安德鲁