This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW1432:VIO=3.3V &VDD = 5V 运行条件、Visoout = 3.3V 是否可能?

Guru**** 2588395 points
Other Parts Discussed in Thread: ISOW1412

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1258044/isow1432-vio-3-3v-vdd-5v-operating-conditions-and-visoout-3-3v-possible

器件型号:ISOW1432
主题中讨论的其他器件:ISOW1412

您好!

对于 带链接的问题、我想在数据表的第11页添加这一点、在 VDD = VIO = 3.3V 的情况下、Visoout 可以是5V。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1136253/isow1412-isow1412-vs-isow1432

此外、我想知道 VIO=3.3V 和 VDD =5V 情况下的工作条件。

当 VDD = 5V 时、Visoout 是否也可以由内部稳压器调节至3.3V?

此致、

斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stephan、您好!

    根据您在帖子中分享的信息、似乎您想要 按照以下配置操作 ISOW1412:VDD = 5V、VIO = 3.3V、VISOOUT = 3.3V。如果情况并非如此、请告知我。

    是的、在该配置下(VDD = 5V、VIO = 3.3V、VISOOUT = 3.3V)可以运行 ISOW1412。 当 VDD = 5V 时、VISOOUT 能够输出3.3V 电压、前提是 EN/FLT 引脚设置为逻辑高电平或保持开路、并且 MODE 引脚短接至 GND2 或保持悬空。   器件数据表(请参阅下表)中的表10-1明确提及此配置为有效配置。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、

    肯尼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kenneth:

    说实话、我们还不确定我们是要在次级侧使用5V 还是3.3V。

    因此、我在 MODE 引脚上放置了两个0欧姆电阻器、一个连接到 GND2、另一个连接到 Visoout。

    由于该设计可使用3.3V 逻辑电平、因此我选择使用3.3V 为 VIO 供电、选择使用5V 为 VDD 供电、以便能够在3.3V 和5V 之间为 Visoout 进行选择。我想说明的是、数据表中没有有关此情况的运行特性表 选择此项。

    我还说过、  对于 VDD = 3.3V 的情况、数据表提供了相互矛盾的信息。

    因此,请看一下我在第一篇文章的第11页的屏幕截图。 下一行意味着 Vsioout = 5V 时、VDD = 3.3V 时应工作。

    我现在知道它不起作用,但我只是想让你知道。

    此致、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stephan、您好!

    由于设计可以使用3.3V 逻辑电平,因此我选择使用3.3V 为 VIO 供电,然后我选择使用5V 为 VDD 供电,以便能够为 Visoout 选择3.3V 至5V,我想指出的是,数据表没有工作特性表。 用于此组合。

    我认为您在初始博文(器件数据表中的第8.8节)中提到的电气特性表 专门保持通用状态、从而可应用于器件所有受支持的电压配置组合。 所有依赖于 VIO 或 VISOIN 的参数都专门引用了这些电压在  特定器件规格下所处的电平。 我们不会期望 这些 电气特性的值 随 VDD 和 VISOOUT 的值而变化、因此我们不会为不同的配置提供单独的表。 如果 此表中的某些规格未提及 任何器件电压配置引脚(例如 VDD、VISOOUT 或 VIO)的任何设置电压值、则是因为这些规格适用于 器件的所有支持电压配置电平。

    我还说过、  对于 VDD = 3.3V 的情况、数据表提供了相互矛盾的信息。

    因此,请看一下我在第一篇文章的第11页的屏幕截图。 下一行意味着 Vsioout = 5V 时、VDD = 3.3V 时应工作。

    [/报价]

    感谢您对此做出的澄清。 我现在看到了  表的配置可能会导致对器件支持的 VDD 和 VISOOUT 配置产生困惑。 正如 我之前的文章所示、该器件不支持 VDD = 3.3V 和 VISOOUT = 5V 的配置。 我将做一个注释、以便为以后的数据表修订修订修订修订本部分、以便使这一点更加明确。 感谢您提请我们注意这一点。

    此致、

    肯尼斯