This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO6763:未知故障导致接地和 VCC 引脚之间的内部短路

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1258168/iso6763-unknown-failure-caused-internal-short-between-ground-and-vcc-pins

器件型号:ISO6763

我的团队在最近的设计中加入了这种数字隔离器、经历了一种令人惊讶的故障模式。 我们注意到、通过数字隔离器进行通信的 MCU 开始冒烟并最终被销毁。 我们检测到数字隔离器的 MCU 侧的 VCC 和接地之间存在短路、很可能导致 MCU 发生短路。 我们从 PCB 上移除了数字隔离器、PCB 上不再出现短路。 不过、在探测  断开的隔离器上的 VCC2 (引脚16)和 GND2 (引脚9)引脚时、我们发现它们之间存在导通性。

这说明芯片出现故障、造成了电源接地短路。 我们不确定芯片出现故障的原因、但这类故障的后果似乎很严重。 这是此器件的常见故障模式吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Coco、您好!

    感谢  您与我们联系、很抱歉听到您的 问题。 我感到非常惊讶的是、这会导致 MCU 熔断、而不是隔离器本身。  

    如果发生 VCC 引脚之一损坏、则可能会发生 VCC 到 GND 短路。 如果违反 VCCx 绝对最大值条件、则会发生这种情况。 如果应用中的电源轨需要变化或高电压瞬变、则需要考虑设计注意事项、以防 超出6.1的绝对最大额定值。 请查看 (+) ISO1042:Vcc1损坏接地短路-隔离论坛-隔离- TI E2E 支持论坛 、其中推荐了一些解决方案。  

    如果超过电压限制确实会对您的应用造成风险、请参阅 6.8安全限值。 遵循这些电流建议值 可以 在隔离器的某一侧因过压而失效时限制从 VCCx 到 GNDx 短路的过流消耗、从而防止对器件造成进一步损坏。

    了解隔离器的失效模式(修订版 A)(TI.com) 也有助于查看相关文档以了解更多信息。  

    此致!
    安德鲁