This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7842:有关 VISO 纹波电压的问题。

Guru**** 2588835 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1257721/isow7842-questions-about-viso-ripple-voltage

器件型号:ISOW7842

大家好!

我的一个客户正在考虑将 ISOW7842DWE 用于他们的新产品。

目前、他们有关于  ISOW7842DWE 的以下问题。
请你给我答复吗?

问题1: 器件数据表第32页的图7-31显示了在 130mA 负载电流下的 VISO 输出纹波电压。
    如果 VISO 输出电容器在相同的负载电流下因直流偏置或老化(例如10uF -> 5uF)而变为半容、那么  输出纹波电压会变成什么?
    此外、纹波峰值频率会变成什么?
    我认为输出纹波电压会变为两倍、而纹波频率没有改变。
   我的理解是否正确?  

问题2.  器件数据表第35页的图9-1方框图中的" Vref "电压是什么? 此外、当 Viso 小于 Vref 时、图9-1中的变压器驱动器是否会一次导通?
    此外、变压器驱动器的导通时间是多少?

问题3: 如果连接到 VCC 的输入电容 因直流偏置或老化而变为半电容(例如10uF -> 5uF)、则输出纹波电压和纹波峰值频率如何变化?
    我认为输出纹波电压会变小、纹波频率也不会改变。
    我的理解是否正确?  

非常感谢您的答复。

此致、
和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问!

    以下是您的问题的答案:

    1. 我相信您的理解是正确的。 输出纹波的振幅应翻倍、并且频率应保持不变。
    2. Vref 是反馈控制器使用的内部基准电压。 反馈控制器通过初级侧监控 Viso。 初级开关级的占空比进行调节、确保负载瞬变期间具有低下冲和过冲。 此外、当超过 UVLO 正向阈值时、在上电期间从2侧向1侧提供反馈。 我们无法分享有关准时的具体细节。
    3. 我相信您的理解是正确的。 在输出中也可以观察到输入中看到的纹波。 如果输入侧电容器更小、纹波会变小、但频率保持不变。

    如果这些信息有所帮助、敬请告知。

    此致、

    A·维塔尔