This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1042:CAN 信号隔离器

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1042

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1257324/iso1042-isolator-for-can-signals

器件型号:ISO1042

大家好、

我们是否有 CAN 信号隔离器(CAN H/L 至 CAN H/L)?  

此致、

查尔斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    感谢您的联系。

    没有、我们没有专门针对 CAN H/L 到 CAN H/L 信号的隔离器。 对于 CAN 隔离、  我们只使用隔离式 CAN 收发器。 这些器件从 MCU/控制器获取逻辑信号、并将其转换为 CANH/L 信号、同时还提供隔离。 但是、不提供 CANH/L 到 CANH/L 的隔离、因为器件的侧1具有逻辑信号 连接(TXD/RXD)、而不具有 CAN 总线连接(CAN H/L)。

    如果客户不使用隔离式 CAN 收发器、但仍需要隔离 CAN 总线、您可以建议他们使用我们最新的隔离式 CAN 收发器 ISO1042。 此器件将为这些器件提供 CAN 总线隔离、同时还将来自控制器的逻辑信号转换为 CAN 总线信号。 如果在设计中不要求隔离栅更远离 CAN 总线、则客户应能够考虑在设计中使用隔离式 CAN 收发器。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、

    肯尼斯