This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1211:输出下拉电阻器

Guru**** 2849470 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1256793/iso1211-output-pull-down-resistor

器件型号:ISO1211

大家好、

根据数据表中的下表、 ISO1211似乎可以驱动高达1k Ω 的输出电阻。 可以将100k Ω 电阻器作为下拉电阻器放在输出端吗? 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PY、您好!

    感谢您与我们联系。  

    是的、您可以在输出端放置一个100k 的电阻器。  

    此致!
    安德鲁