This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1211:从何处可以获取适用于 TINA 工具的 ISO1211模型?

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1211, TINA-TI, TVS3300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1254539/iso1211-where-can-i-get-the-model-of-the-iso1211-for-tina-tool

器件型号:ISO1211
主题中讨论的其他器件: TINA-TITVS3300

你好。

我使用 TINA 工具仿真数字输入模型、使用 DE IC ISO1211、我找不到 ISO1211模型、有 ISO121x 模型、但引脚在数据表中差异很大。 很抱歉,我是这方面的新手,我曾在 LTSpice 工作过。 另外、我想在 TVS 3330的同一电路中进行仿真、哪里可以在 TINA 工具中获得 TVS 3330模型? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vladimir、

    感谢您的联系。

    我们确实有专门适用于 ISO1211的 TINA-TI 模型。 您可以通过访问 ISO1211的器件产品文件夹并单击"设计工具与仿真"链接来查找这些模型。 下面是 ISO1211本部分的直接链接: https://www.ti.com/product/ISO1211#design-tools-simulation 

    对于  TVS3300的 TINA-TI 模型、我已 通知支持这些器件的团队对此发表评论。

    此致、

    肯尼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vladimir、

    TVS3300产品页面的"设计工具和仿真"下提供了 TINA-TI 模型: https://www.ti.com/product/TVS3300#design-tools-simulation 

    此致、

    塞巴斯 

    蒂安
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在使用此器件。 我有这个原理图用于仿真  

    但是、我遇到了一个问题、即 Vout 无法正常工作:

    我在另一篇文章中读到,de FND 有一个问题,但我不知道是不是,或者我有一个原理图的问题。 请帮我。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vladimir、

    感谢您的更新。 我目前正在调查此问题、并将在接下来的24小时内与您联系。

    此致、

    肯尼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vladimir、

    感谢您的耐心。 我继续运行仿真、以找到 与您在最初的帖子中显示的配置相匹配的电路配置。 为了更好地了解为什么仿真行为不符合预期、我在 C4处添加了一个额外的电压测量节点(在下面的原理图中标记为 VC4)。  

    这是上述仿真的结果:

    正如以上仿真结果所示、C4电容器 无法以 VIN 开关的相同速率完全充电和放电。 这 是因为对于给定的 VIN 带宽、C4的电容值过大。 要纠正此问题、需要减小 C4的电容值。 要观察接近此器件预期值的行为、我建议减小 C4、使其电容值等于或小于1nF。

    如上面的屏幕截图所示、 每当为 C4使用1nF 电容器时、器件都会按预期运行。 对于任何输入电压信号带宽与此仿真中的 VIN 相似的应用、我建议您保持 C4的电容值等于或小于1nF。

    此致、

    肯尼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我明白、谢谢。

    C4的值取决于输入信号时间。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vladimir、

    感谢您的确认。 如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、

    肯尼斯