This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO6721R:ISO6721RFBDR

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO6721R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1255150/iso6721r-iso6721rfbdr

器件型号:ISO6721R

我们计划为我们的项目大量购买以下提到的器件。 所以、我需要一些详细信息、请详细说明。

  1. 存储3000片器件所需的面积( ISO6721RFBDR )? 请同时告知包装。
  2. 此器件是否有任何存储要求? 如有、请提供。
  3. 该器件会如何随着时间的推移而性能下降? 或者、是这样吗?
  4. 它是密封的吗?

我们正在等待您的回复、因此我们只下订单。 请尽快答复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问!

    我在下面回答了您的问题:

    1. 这些器件以卷带形式包装。 卷带的尺寸和卷带附带的包装盒包含在 ISO6721R 数据表中。 有关卷带和包装盒的尺寸、请参阅数据表中的"包装材料-第1页"和"包装材料-第2页"。
    2. ISO6721R 具有基于器件 MSL 等级的存储要求。 如数据表附录第1页所示、该器件的 MSL 等级为2级。 2级 MSL 等级表示在工厂温度为30°C、相对湿度为60%的条件下、车间寿命为1年。
      1. 有关 MSL 等级及其与车间寿命的关系的更多信息、请访问以下链接: https://www.ti.com/lit/spraby1#:~:text=The%20MSL%20rating%20is%20given,to%20temperature%20and%20relative%20humidity。
    3. 如果遵循基于 MSL 等级的贮存条件、则最多一年的性能不会下降。
    4. 如果您说"密封"则表示是密闭式、则可将 ISO6721R 卷带包含在密闭式 ESD 袋中。

    此致、
    A·维塔尔