This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO6520:将双通道隔离器用作单通道隔离器

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO6520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1363558/iso6520-using-dual-channel-isolator-as-a-single-channel-isolator

器件型号:ISO6520

您好、TI!

是否可以将双通道隔离器 ISO6520用作单通道器件?  

如果需要、应如何连接未使用的输入和输出引脚?  

我正在考虑将未使用的输入短接至 GND1、将未使用的输出引脚短接至 GND2。  

这样可行吗? 或者、我应该将这些未使用的引脚保持断开状态吗?