This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOM8110:复印机仿真器:过度应力对内部组件的影响

Guru**** 2966040 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1363684/isom8110-photocopier-emulator-effects-of-excessive-stress-on-internal-components

器件型号:ISOM8110

您好!

如果对影印机仿真器施加过大的应力、导致设备故障、其内部元件是否开路或短路?

此致、
DDdoor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想、损坏更有可能会断开连接、即输出端将处于开路状态。

    但高电流可能会继续流过输入端。 这是不能保证的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、DDoor:  

    如 Clemens 所示、无法保证正常器件中的失效模式。  

    不过、如果在设计时考虑到某些条件、隔离器件将失效。 以下文档概述了隔离栅在发生单侧故障事件之前和之后的行为。  

    了解隔离器的失效模式(修订版 B)(TI.com)。

    此致!
    安德鲁  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    感谢您的答复。

    根据相关文档(slyy081b)、采用串联电容器隔离技术的 TI 隔离器似乎始终被视为可能会出现故障而开路。
    您提到的具体条件是什么意思?

    此致、
    DDdoor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、DDoor:  

    假定未超过最高结温(150°C)、TI 的隔离器将发生故障开路。 超过最大温度会导致剩余的芯片因芯片加热而出现故障。 安全限值指定了 保持隔离栅的限值、 即使在 故障条件下也是如此。  

    在数据表中、安全限制电流值是指  器件在隔离栅发生损坏之前可以承受的通过任何引脚组合(包括电源引脚和 I/O 引脚)的总电流。 同样、数据表给出的安全限制功率值是指器件在隔离栅发生损坏之前可以承受的最大总功率。

    下面提供了有关安全限值的文档、以了解详情: