This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7021:VCC1和 VCC2的电源电压

Guru**** 2690315 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7021

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1363468/iso7021-supply-voltages-for-vcc1-and-vcc2

器件型号:ISO7021

我有一个关于 ISO7021的电源电压的问题。

我的应用要求 VCC1等于2.50V。  我希望 VCC2可以在1.8V 到3.3V 的范围内调节。

VCC2可以达到多大的电压范围? 它是限制在2.25V 至5.5V、还是可以在1.8V 至3.3V 的电压范围内运行?

数据表第5页上的建议运行条件指输入侧和输出侧电源电压。  

VCC1和 VCC2侧都具有输入和输出、这对于电源电压意味着什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    两侧的电源确实支持1.8V、2.5V 和3.3V (任意组合)、但不支持1.8V 至2.5V 之间的电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    基于数据表第5页上的信息、我认为这毫无意义。

    建议的工作条件为1.71至1.89和2.25至5.5V。  这意味着、唯一不允许的电压介于1.89V 至2.25V 之间、这是没有道理的。  为什么0.36V 范围的电压无法正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!  

    感谢您的提问。

    如您在数据表中所见、 VCC1和 VCC2的建议工作条件为1.71V 到1.89V 和2.25V 到5.5V。 正如您所提到的、这意味着推荐的电压仅在这些范围内。 如果电压超出这些范围、我们无法保证器件能够正常运行。

    此致、
    A·维塔尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不是 TI 员工、只是猜测而已。 但我怀疑信号调节电路至少需要2.5V 才能工作、因此对于低压电源、内部电源电压可通过电荷泵加倍。 显然、在1.89V 至2.25V 之间、低压检测可能并不总是起作用(或阈值具有较大的迟滞)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的评分  您确认了我对数据表规格的理解。