This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1212:Ø AC入力時の出力

Guru**** 2963850 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1360597/iso1212-ac

器件型号:ISO1212

AC入力の時、全波整流を行いISO1212に入力する電圧をDCに変換しているが、リップル(の瞬間がうまれてしまうのではないでしょうか)例えば200Vの電圧がかかっているとき、理想はISO1212の出力がずっとONです。しかし、しきい値を下回りhigt?low繰り返すと考えられます。/
教えて頂きたいです。よろしくお願いいたします。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    本论坛仅提供英文版、请翻译您的问题并重新发布。 将来的用户可以使用这些内容来帮助他们进行调试。 很抱歉给您带来不便。  

    此致!
    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入交流电时会进行全波整流、将 ISO1212的电压输入转换为直流、难道不可能出现纹波(0V)力矩吗? 例如、当施加200V 的电压时、理想情况下 ISO1212输出始终开启。 但是、它被认为在阈值以下重复高/低。 我想知道。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    对于交流输入、使用全桥整流器、如下面的数据表图形所示。

     

    当交流输入为 ON 时、该输入将在交流波的正负周期中驱动整流器。 该信号将是整流器之后的直流信号。 整流后的任何纹波都可以忽略、因为电压阈值将防止出现不正确的信令。  

    输入阈值由 Rtht 和 Rsense 设置。   有关更多详细信息、请参阅第9.2.1.2.4节"设计大于60V 的输入电压"以及如何设计用于±48V、110V 和240V 直流和交流检测的隔离式比较器(修订版 A)。  

    此致!
    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如图所示、即使交流波形为导通、"ISO121212"的输出也会在导通和关断时重复。

    如果您这样做、即使"ISO121212"的输出通常处于开启状态、它也将关闭。

    没有其他方法比降低阈值和缩短关断时间更好?

    您通常采取哪种措施?

    感谢您的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您提供图表并澄清了问题。 我知道您担心整流交流信号下降时输出闪烁。 电容器 Cin 的大小应足够大、以使纹波平滑到不会超过 RTHR 和 Rsense 设置的输入阈值的所需电平。

    我希望这对您有所帮助。  

    此致!
    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上述电路是 TI 提供的基准电路。 电容器值为1nF。 如果使用此值运行仿真、则纹波几乎不会消失、并将处于关闭状态。 不推荐参考材料? 是否有任何建议的电容器值? 感谢您的考虑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、目前还没有这方面的参考文档。 但是、请尝试使用330nF 至600nF 之间的电容器。  

    此致!
    安德鲁  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您有任何参考资料、请告诉我。

    感谢您的回答。