This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCV011515D:PSpice 模型

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: DCV011515D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1364673/dcv011515d-pspice-model

器件型号:DCV011515D

我想 在 pspice 中的电路中使用 DCV0115D、但没有找到它。 最靠近它的元件是什么? 或者、我是否可以在其他地方下载和导入 pspice 模型? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Benjamin:

    感谢您使用 DCV011515D 进行设计。  非常抱歉、 该器件的 PSpice 模型当前不可用。 您可以订购 EVM 并在工作台上评估吗?   

    如果您只想在系统中对其进行仿真、您还可以构建一个简单的推挽式转换器、每个器件具有接近50%的占空比、一个1:1变压器、开关频率为800kHz?

    希望这对您有所帮助。

    友好