This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6507DGQEVM:SN6507DGQR IC 器件

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: SN6507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1364036/sn6507dgqevm-sn6507dgqr-ic-part

器件型号:SN6507DGQEVM
主题中讨论的其他器件:SN6507

大家好、

  •  在我们的设计中、我们将使用 SN6507DGQR、并根据数据表中的建议使用、以使 Vin=24V 的 VOUT =24V。但我们看到输出电压存在问题、
  • 我们在输出端观察到37V~38V、您能建议如何调试并在电路板上尽快解决此问题吗?
  • 附上原理图参考和审核。

我们使用以下器件:

  • 变压器:750319697
  • 二极管: PMEG200G20ELRX
  • 电感: 744383353330

REF 原理图:

此致、

卡尔蒂克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Karthik、您好、

    感谢您与我们联系。

    您能否确认您在什么负载条件下观察到37V 至38V 的电压?
    您能否确认在测试过程中是否填充了电感器 L10?

    如果组装了 L10电感器、请移除电感器并用短路并测试替换它。
    如果您仍然看到此问题、请分享 SW1和 SW2波形。 谢谢。


    此致、
    拉奥·科特什瓦尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koteshwar Rao:

    我们看到 在空载条件下为37V 或38V、我们使用数字万用表和示波器测量电压。

    是的、我们确认以上测试针对的是 L10电感器

    现在、我们根据您的反馈移除了 L10电感器、并直接短接路径、发现 使用 数字万用表测量时、电压为26.5V、在示波器测量时、VOUT 电压为27V。

    我们在附加装置中附上了 SW1和 SW2波形供您参考。

    e2e.ti.com/.../SN6507DGQR_5F00_SW1_5F00_SW2_5F00_Waveforms.pdf

    此致、

    卡尔蒂克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Karthik、您好、

    感谢您进行建议的测试并确认输出电压。 仅当使用占空比控制功能时才需要电感器 L10、否则不需要使用电感器 L10。 虽然在施加负载时电感器可能不会影响输出电压、但在空载条件下、电感器可能会影响输出电压。

    对于您的设计、似乎可以预期输出为27V、添加负载后、我预计它会降至24V 到25V 之间的电压。

    我将继续并关闭此主题、但如果您有任何其他问题、您可以回复或创建新帖子。 谢谢。


    此致、
    拉奥·科特什瓦尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koteshwar Rao:  

    我们在无负载的情况下测量27V 的电压并不合理、因为这是一种产品、当我们想要使用该电压时、如果我可以使用24V 器件、或者没有任何方法可以对此进行微调、使其至少达到24.5V 或25V、始终会造成混淆

    您是否认为有必要通过任何可能的方式安装 RDC 电阻器、当前将其 DNP 安装在板上。

    这是我们的终端客户将使用的产品、如果他们检查并发现有27V 电压、而不是24V 电压、那么电路板将不被接受、我们可能会获得 NC 电压。

    此致、

    卡尔蒂克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Karthik、您好、

    感谢您澄清您的疑虑。

    请注意、SN6507是开环推挽式变压器驱动器、其产生的输出是未稳压输出。 因此、不会严格调节输出、如果需要进行此类调节、则需要使用 LDO 作为后置稳压器来获得严格调节的输出。

    我将复制下面 SN6507数据表中的几个输出电压与输出电流示例图、以指示预期的输出电压变化。 下面显示的输出电压变化在一个图中大约为0.5V、在另一个图中大约为1V、但这是从20%负载到100%负载的变化。 在0%负载下、预计输出电压会相当高。  要获得稳定的24V 输出、请考虑在输出端使用 LDO。

    要获得稳定的24V 输出、请考虑在输出端使用 LDO。

    您是否发现有必要任意安装 RDC 电阻器,当前该电阻器的 DNP 在电路板上。

    如果需要使用占空比控制功能、则需要 RDC。 此功能可提供部分线路调节、其中占空比根据输入电压的变化进行调整。 这仍是开环器件、与可通过闭环电源解决方案实现的稳压性能不匹配。

    请告诉我这是否解答了您的问题、谢谢。


    此致、
    拉奥·科特什瓦尔