This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1050:IEC60664规定的隔离功能

Guru**** 2927020 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1050, ISO1042, ISO1540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1365025/iso1050-isolation-capabilities-as-per-iec60664

器件型号:ISO1050
主题中讨论的其他器件: ISO1042ISO1540

您好、专家!

我们的客户正在调查 CAN 收发器(ISO1050)在其应用中的使用情况。 他们希望了解 IEC60664中规定的隔离功能。 是否 存在符合 IEC60664标准的最大额定直流隔离电压? 他们只能在数据表上看到交流电。

您能找到这些信息吗? 直流额定值是否等于数据表中给出的交流峰值?  他们希望根据 IEC 60664标准确认806V (或首选1000Vdc)的额定直流电压。 是否有数据需要确认?

此致、

乔塞利托·戈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您指的是 IEC-60664中定义的什么具体参数? 表 F.1中的额定市电电压可以表示为交流电或直流电。在这种情况下、ISO1050仅支持类别 I、仅支持 DW 封装;您应该使用 ISO1042、允许过压类别 I… 适用于1000 VDC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    感谢你的及时答复,我相信你已经回答了我的问题。 我想确认848V RMS 的额定市电电压是否也适用于直流电(下方为黄色)。 根据我对电子邮件的解释、该组件的额定绝缘电压也将是848V 直流。如果我误解了、请更正我。

    OV Cat 1也适用于我们的应用、因为我们需要2、5KV 的额定脉冲

    此致、

    乔塞利托·戈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Joselito:

    是的、ISO1050DWR 可以正常承受848VDC 工作电压。 RMS 电压 对隔离栅的影响 大于等效直流电压。

    谢谢。
    Saleem Marwat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joselito:

    VRMS 电压可转换为 VDC。 ISO1540的最大工作电压为848Vrms 和1200VDC

    此致!
    安德鲁