This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6505B-Q1:输出开关电压的建议工作条件

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: SN6505B, SN6501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1366016/sn6505b-q1-recommended-operating-conditions-of-output-switch-voltage

器件型号:SN6505B-Q1
主题中讨论的其他器件:SN6505B、 SN6501

您好专家

我在数据表中找不到输出开关电压建议工作值。 仅限 ABS。

Q1:SN6505 输出开关电压的 建议运行值如何?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、

    感谢您与我们联系。

    SN6505B 的唯一输入设计参数是 VCC 的输入电压、其绝对最大值为6V、推荐范围为2.25V 至5.5V。 用户无需单独提供电压、因此不提供其他推荐电压。

    用户将无法向 D1/D2施加单独的电压、因此不建议为 D1/D2使用规格。 D1 = D2 = 2* VCC 两端出现的电压。 为了支持这一点、D1和 D2需要为11V (=2*5.5V)、但有余量、它们的额定电压为16V。

    请告诉我这一点是否清楚、谢谢。


    此致、
    拉奥·科特什瓦尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Koteshwar

    我提出此问题的原因是设计人员可以 在 SN6501数据表中找到输出开关电压参数、但在 SN6505数据表中找不到。

    现在我明白了。