This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW1044:兼容 CAN

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOW1044, ISO1042

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1366376/isow1044-can-compatible

器件型号:ISOW1044
主题中讨论的其他器件: ISO1042

工具与软件:

客户担心同一总线上的不同 CAN 收发器是否会发生冲突。 例如、如果在同一总线上使用 ISOW1044、ISO1042和 SN65HVD3082、那么我们应该注意什么参数。  

正如我所知道的、一般而言、下面是对标准设计最关注的问题、还有什么、为什么? 我想知道的最重要的是不同器件型号之间的行为偏差。  

-终止方法  

-更长的电缆

-更长的存根长度

-节点数

- CAN 的输入阻抗

应用:功率等级为5kVA UPS 模块。  

距离:< 5米

数据速度:<1Mbps

此致

布赖恩  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    符合 CAN 规范的 CAN 收发器彼此兼容。 所有这些器件都符合 CAN 规范。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请注意、今天是美国的假日、我们将在明天审查您的问题并作出回复。

    感谢您的耐心。

    此致!

    迈克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    正如 Clemens 所说的、您列出的所有 CAN 收发器都符合 CAN 标准、因此它们在相互作用时不会有任何问题。

    无论使用何种 CAN 收发器、都需要根据客户要求对您列出的参数进行照顾。 否则、在电缆长度为5米且速度为1Mbps 的总线上使用 CAN 节点不会出现任何问题。 谢谢。


    此致、
    拉奥·科特什瓦尔