This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1228DFBEVM:干式和湿式触点

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1228, ISO6760

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1367290/iso1228dfbevm-dry-and-wet-contacts

器件型号:ISO1228DFBEVM
主题中讨论的其他器件:ISO1228、 ISO6760

工具与软件:

尊敬的团队:

我们将开发一个具有数字输入/输出的 IO 模块系列。 我们以前所有产品都使用 STM32F407VET6100引脚控制器开发、对于 IO 模块系列、我们将仅使用 ST 控制器、但其余组件仍待最终确定。  对于数字输出系列、我们需要提供具有过流保护的干触点和湿触点。 那么、您能分享一下实现这一目标的原理图、电路图或应用手册吗?

请检查一下,让我知道。

希望很快收到您的回复。

 

谢谢。此致、

布拉格瓦尔·布鲁斯

design@avyannatech.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Prajwal,

    感谢您的联系。

    如果要求是数字输入、那么 ISO1228是一个很好的解决方案、您可以参阅 ISO1228产品页面中的 EVM 以获取参考原理图。 但如果您需要一个数字输出解决方案、那么请分享数字输出要求、我可以检查我们的产品组是否可以满足您的要求、或者通知其他产品组为您推荐合适的器件。 请告诉我、谢谢。


    此致、
    拉奥·科特什瓦尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Koteshwar、

    感谢您的答复。 我们的数字输出电压范围为10 - 30V 直流、应支持过流保护。

    请检查一下,让我知道。

    感谢您的支持。
    谢谢。此致、

    布拉格瓦尔·布鲁斯

    design@avyannatech.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Prajwal,

    您还能告诉我、数字输出的输出电流要求吗?


    此致、
    拉奥·科特什瓦尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Koteshwar、

    感谢您的答复。 数字输出的电流要求为每通道1A。

    请检查一下,让我知道。

    感谢您的支持。
    谢谢。此致、

    布拉格瓦尔·布鲁斯

    design@avyannatech.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Prajwal,

    这也感谢共享电流输出要求。 我们的产品组目前没有支持10V - 30V @ 1A 输出的隔离式数字输出器件。

    实现隔离式数字输出解决方案的一种简单方法是使用两级解决方案、第一级解决方案是数字隔离器、第二级解决方案是输出驱动器。 对于数字隔离器、您可以考虑 ISO67xx 的器件、如 ISO6760。

    对于数字输出驱动产品、我建议在下面列出的三个论坛上发布您的问题。 他们应该能够为您提供多种解决方案、您可以选择最合适的解决方案。 谢谢。

    https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum

    https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum


    此致、
    拉奥·科特什瓦尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Koteshwar、

    感谢您的答复。

    我将检查此问题、如果出现与此相关的任何查询、我将返回您。

    感谢您的支持。

    谢谢。此致、
    布拉格瓦尔·布鲁斯

    design@avyannatech.com