This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO6763-Q1:载波频率

Guru**** 2952280 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7763-Q1, ISO6763-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1368966/iso6763-q1-carrier-frequencies

器件型号:ISO6763-Q1
主题中讨论的其他器件:ISO7763-Q1、

工具与软件:

尊敬的团队:

ISO7763-Q1和 ISO6763-Q1的内部载波频率是否相同? 载波频率是多少?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。

    ISO7763-Q1和 IDO6763-Q1的 OOK 载波频率都是在450MHz 附近、用于调制输入信号并跨越隔离势垒进行传输。

    此致、
    A·维塔尔