This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC15241-Q1:更高功率的隔离式直流/直流转换器

Guru**** 2935310 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1369265/ucc15241-q1-higher-power-isolated-dc-dc-converters

工具与软件:

TI 是否提供任何额定功率至少为24W 的隔离式直流/直流转换器?  

规格:  

输入电压:24V  

输出电压:24V  

隔离式  

输出电流:>= 1A

谢谢!  
卡蒂埃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Katie、

    您标题中的器件型号是 UCC15241、它是集成式隔离偏置(IIB)控制/驱动器/变压器、TI 将其称为模块。 TI 模块的最大功率能力有所不同、但在~3W 左右徘徊。

    隔离式24W 可能需要传统的直流/直流转换器设计、对于24W、可能会选择反激式转换器。 TI 有各种 可用于反激式设计的通用 PWM 控制器。 如果您不熟悉直流/直流转换器拓扑、请下载并使用 TI Power Stage Designer 了解更多信息。 最后、您还可以在 TI 参考设计数据库 中搜索可能与您需要的电气规格类似的现有设计。

    此致、

    史蒂夫