This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7740:从需要输入上电到需要的默认输出延迟时间

Guru**** 2939240 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1369560/iso7740-default-output-delay-time-from-input-power-up-needed

器件型号:ISO7740

工具与软件:

如果 INx 引脚上有一个上拉电阻器连接到 VCC1、我的客户需要了解 VCC1斜升阶段在 OUTx 上存在有效输出信号之前的延迟时间。

我们的数据表仅指定了"输入功率损耗的默认输出延迟时间"、而未指定通电延迟...

此致、

瓦尔特·阿伦德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。

    从 UVLO (VCC1斜升)到 OUTx 的延迟时间为100us (典型值)。  

    此致、
    A·维塔尔