This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO6760:ISO6760DWR 为何会受损

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO6760

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1368486/iso6760-why-iso6760dwr-suffers-damage

器件型号:ISO6760

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

测试输入电路会损坏 ISO6760DWR 组件。 我不知道原因、所以我要留一个问题。

我在电路中使用 ISO6760DWR 器件进行绝缘。 电路配置如下图所示。

ISO6760DWR 器件的输入信号配置为以下电路。 进入输入信号的电压为72V。

电路中使用的电源配置如下图所示。 它接收72V 主电源、并使用稳压器生成24V、5V 和3.3V 电压。

电路中是否存在错误的配置?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。

    在我查看您提供的原理图时、我对您面临的问题有一些疑问:

    1. 您能否提供更多有关器件损坏的详细信息?
    2. 是否存在任何信号传输问题? 如果是、请提供波形

    此致、
    A·维塔尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复。

    1.为了说明器件损坏的程度、输入信号在 ISO6760DWR 器件中得到了确认、但输出信号没有得到确认、因此确定器件是死器件。

    2、参考我连接的电路、接收到72V 输入信号到 ISO6760DWR、但在检查波形时没有确认输出信号如1所示。 抱歉、没有图像文件。

    是否仅根据此信息难以确定元件损坏的原因?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeongin:  

    感谢您的答复。

    您能否确认 ISO6760器件 INx 引脚处的信号电压? 我要确保72V 不是 ISO6760器件 INx 引脚的输入电压。 INx 引脚的绝对最大规格是最大 VCC1+0.5V、因此如果直接连接到隔离器、则72V 肯定会违反此规格。

    请确认 ISO6760器件 INx 引脚上的电压。

    此致、
    A·维塔尔