This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7041:NRTL 接受 IECEx/ATEX

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1370533/iso7041-nrtl-acceptance-of-iecex-atex

器件型号:ISO7041

工具与软件:

我正在对使用 ISO7041的器件进行 NRTL 认证、并经历了通常协调标准带来的麻烦、但这并不是因为我们希望您为危险区解决资金问题。

是否有机会立即列出 NRTL?

如果不是、正如您在论坛上为我看到的其他人提供的、我可以将 ExtR 发送给正在处理此问题的北美机构吗?  请将其移至电子邮件、我将发送联系信息。   如果此主题保持开放状态、我会乐意更新该流程的详细信息、以帮助不可避免地遇到此问题的其他人。  我确实在技术文档中找到了普通位置(61010)列表、谢谢!

除了 ExtR、 制造 ISO704x 器件的 TI 生产工厂是否已对 CL I DIV 1 / CL I Zn 0器件进行季度 NRTL 检查?  如果是这样、您能提供一份声明或某种形式的证明、这样我们就不必再沿着这条路走下去了。   

谢谢!

J·龙

Engenuics Technologies

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jason、

    我通过电子邮件回复了您。

    谢谢。
    Saleem Marwat