This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7841:ISOW7841FDWER 数字隔离器

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOW7841

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1370716/isow7841-isow7841fdwer-digital-isolator

器件型号:ISOW7841

工具与软件:

尊敬的团队:

我们在 BMS 中对数字隔离器使用了器件型号 ISOW7841FDWER。

在初级侧3.3V 通过电源管理 IC (低压(LV)-12v I/P)连接、在次级侧、BMIC(电池监控 IC )连接(高压(HV)-60V I/P)。

隔离栅用于数字隔离器 IC 的初级和次级部分、并 通过 SPI 接口进行通信、即 BMIC 位于次级侧、通过 SPI 连接到 LV。

情况1:-

当 LV 打开/关闭时、次级侧上的 CS 上拉至高电平、BMIC IC 的 VREG 没有关闭。

从电路板上移除数字隔离器后、次级侧的 CS 被拉高、BMIC IC 的 VREG 将关闭。

因此、预期的功能是当 LV 关断时、数字隔离器应关断、并且没有任何使能条件、CS 和 BMIC IC vreg 应关断。

数字隔离器是否会由于电容耦合而导致向次级负载供电并使 VREG 观察到5V 的电压(CS 引脚甚至被拉至高电平)?

此致、

Navya.d

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Navya:

    感谢您与我们联系。

    我不确定我是否正确理解问题陈述。 请分享一个示意图、展示 ISOW7841、VREG 以及它们之间的连接。 还请说明您看到的问题是在什么测试条件下发生的、并说明 VCC 和 VISO 是否在这些条件下通电。 谢谢。


    此致、
    拉奥·科特什瓦尔