This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7841:隔离器隔离侧的上拉

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: ISOW7841

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1369704/isow7841-pull-up-on-iso-side-of-the-isolator

器件型号:ISOW7841

工具与软件:

是否可以使用下图所示的上拉电阻器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否;绝对最大额定值禁止电压高于 VISO (电流会流过钳位二极管)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以这么做吗?

    来自微控制器 SPI 的代码为3.3V 逻辑

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chetan:

    是的、将 OUTA (引脚14)上拉至 VISO (引脚16)、将 VSEL (引脚10)连接至 VISO (引脚16)非常好。 谢谢。


    此致、
    拉奥·科特什瓦尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的

    感谢您的快速响应、在 ECU 的睡眠状态下、5VCC 不可用、因此5VCC_ISO。

    缺少上拉至芯片选择行。

     如果我正在使用不同的电源上拉(请查看我的第一条注释)隔离器中的体二极管开启。

    (您可以建议在睡眠状态下将片选线路上拉至隔离 GND 上的任何解决方案)?

    第二个问题我可以在5VCC ISO 上使用的源电流是多少(如果按照我的第二个评论中所示使用)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chetan:

    请在下面找到我的输入。

    (您可以建议在睡眠状态下在隔离 GND 上拉取芯片选择线路的任何解决方案)?

    由于5VCC_ISO 未上电、芯片选择(CS)引脚不应上拉至任何其他电源。 如果您不希望 CS 引脚变为低电平、我建议不要关闭 ISOW7841。 或者、您可以使用小型缓冲器 IC 来缓冲 ISOW7841的 CS 输出、并使缓冲器一直通电、即使 ISOW7841关闭也是如此、这样、即使 ISOW7841断电、缓冲的 CS 输出也会很高。

    如果不清楚、请告诉我。

    第二个问题我可以在5VCC ISO 上使用的源电流是什么(如果像我的第二条评论中所示使用)?

    数据表中列出了 ISOW7841的 VISO 引脚上支持的输出电流。 我下面复制了数据表中指示此电流的屏幕截图。 无论 CS 引脚上有无上拉电阻器都是如此。 谢谢。


    此致、
    拉奥·科特什瓦尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 的答复和建议,

    请告诉我们40mA 负载 和 I/O 通道上100Kbos 的电源设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VIN = 3.3V 且 Vout 或 VISO 为5V 时的效率是多少? 是否推荐使用操作模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chetan:

    请告诉我们40mA 负载 和 I/O 通道上100Kbos 的电源设计。

    [/报价]

    我们针对3种不同的数据速率表征我们的器件- 1Mbps、10Mbps 和100Mbps。 您可以使用1Mbps 数据作为100kbps 的最坏情况数据。
    假设效率为42%(如数据表中所述)、VISO 上的额外40mA 负载将在 Icc 95mA 处产生额外电流。 请注意、在1Mbps 时28mA 的器件电流消耗之外、ICC 的该额外电流(95mA)。 总计为123mA。

    当 VIN =3.3V 且 Vout 或 VISO 为5V 时、效率是多少? 是否为推荐的操作模式?

    效率为42%、如数据表中所述、我将复制以下数据表快照。 这是器件支持的有效输入/输出电压配置。


    此致、
    拉奥·科特什瓦尔

    [/quote]