This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1050:PN LFMDTBI-310-01004M 中定义的阻抗范围

Guru**** 2618455 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1372268/iso1050-impedance-range-defined-in-pn-lfmdtbi-310-01004m

器件型号:ISO1050

工具与软件:

TI 团队您好!

我需要知道元件的阻抗范围 
PN:LFMDTBI-310-01004M 描述 :IC BI31001004 Xcvr 可以隔离16SOIC MPN:ISO1050DWR 因为在查阅技术表规格时,我们看不到 K 欧姆反映的 阻抗范围严重问题:在测量组件上的引脚12 CANL 和13 CANH 的尖端时,我们能够拥有多大的阻抗范围,这是由于以下原因造成的。 阻抗范围为45k 欧姆至49k 欧姆的材料出现故障、该范围的材料无法满足我们的要求。 在进行 ABA 测试时、我们观察到阻值范围为50k 欧姆至55k 欧姆的组件正在正确通过测试。 然而、我们不知道该组件是否具有最小和最大范围的振荡。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Marcela:  

    感谢您的详细解释。 差分输入电阻可在 数据表的6.9电气特性-直流规格表中找到。 根据此表、您测量的值似乎都符合 RID 规范。  

    您能进一步介绍您的应用以及系统的哪个部分发生了故障吗? 如果可能、请分享设计和输入输出波形的原理图。  

    此致!
    安德鲁