This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]什么是灌电流类型和拉电流类型输入?

Guru**** 2769275 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1372716/faq-what-is-sinking-type-and-sourcing-type-inputs

什么是灌电流类型和拉电流类型输入?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据 IEC61131-2、灌电流类型的输入也被称为正逻辑数字输入。 电流的流动方向是从开关/传感器流入器件。 VIN 独立于 AVCC。 每个输入可处理高达36V 的输入。 因此、使用不同电源电压连接并联传感器更容易。

    根据 IEC61131-2、供电类型的输入也被称为负逻辑数字输入。 电流的流动方向流出器件到开关/传感器。 如果导线与 GND 短路、它将在传感器接通时显示。