This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]如何在 ISO1228中设置灌电流类型或拉电流类型?

Guru**** 3004740 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1228

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1372709/faq-how-to-set-sinking-type-or-sourcing-type-in-iso1228

主题中讨论的其他器件:ISO1228

如何在 ISO1228中设置灌电流类型或拉电流类型?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    灌电流类型:所有 LEDx 引脚都需要小于3V。 因此、LEDx 引脚通过 LED 连接到 GND、最大压降为3V。

    供电类型:所有 LEDx 引脚都需要>3V。 因此、LEDx 引脚通过 LED 从 AVCC 连接。