This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1452:ISO1452:RE/DE PIN 配置

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1372242/iso1452-iso1452-re-de-pin-configuration

器件型号:ISO1452

工具与软件:

大家好!

我将在全双工模式的 RS485应用中使用此 IC、我对 RE 和 DE 引脚配置感到困惑。 如果我将它们短路、全双工模式是否有任何问题?

正如我所知、RE 具有或非门所有权、而 DE 是或门、因此我想只通过一个 GPIO 引脚将它们一起使用。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    在 RS485应用中、将 RE 和 DE 连接在一起很常见。 但是、这将产生半双工行为、因为两个管脚将处于相反的状态。 如果 RE 和 DE 连接在一起、"0"将启用接收器(R)并禁用驱动器(D)。 这些引脚上的"1"将具有相反的效果。

    您可以看到、如果 RE 和 DE 连接在一起、操作将是半双工(器件无法同时发送和接收)。   全双工模式需要单独控制 RE 和 DE 引脚。

    (+)[常见问题解答] ISO1452:[常见问题解答]如何将 RS485全双工收发器配置为半双工? 一些其他信息。

    此致!
    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    非常感谢、因此 我必须分别连接 RE 和 DE 以实现 全双工。  

    RS422全双工应用怎么样、IC 也一样?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RS 至422和 RS 至485具有稍微不同的电气特性、但 RS 至485与 RS 至422兼容、因此现在所有收发器都是采用 RS 至485特性构建的。

    在实践中、"SUB-485" RS 通常意味着"半双工"(一条共享、双向线路)、而"SUB-42" RS 意味着"全双工"(单向线路)。 所以您最初提出的问题也可以称为 RS 422。