This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1640:有关 PCN 编号20240605000.1的问题

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1372470/iso1640-questions-regarding-pcn-no-20240605000-1

器件型号:ISO1640

工具与软件:

关于 PCN 编号20240605000.1的目标产品"ISO1640BDR"、请回答以下问题。

 

(1)请告诉我们如何在变更前后识别产品。

例如、IC 表面上的代码是不同的等

 

(2)更换前后的安装条件或存储条件是否有差异?

 

(3)在评估报告"PCN20240605001._Notification (PCN20240605001._Notification)"中

①我们的目标器件"ISO1640BDR (8引脚)"的测试目标器件是"SO1640DWR (16引脚)"。

我们的目标器件的测试结果是否也是等效的?

②测试项中的许多项似乎[-]※未实现?

     您能告诉我们原因或您的意见吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。  

    请给我们额外的24小时来回答您的问题。

    此致、
    Aaditya Vittal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shunsuke-san、

    请在下面查看我的回复。  

    1. 在 PCN 日期之后发货的材料将发生此更改。 可以在装箱单上或通过查看封装标记找到该日期。  
      1. (+) ISO7762:ISO7762批次/日期代码标记-隔离论坛-隔离- TI E2E 支持论坛
    2. 安装和存储条件没有变化。  
    3. 我无法直接访问 PCN 通知文档。
      1. 我假设两个器件的测试结果是等效的
      2. 我看起来"未实施"测试项不适用于所做的更改、不需要该特定测试。

    我希望这对您有所帮助。

    此致!
    Andrew