This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5013-Q1:我必须设计一个可以处理高达5A 电流的隔离式直流/直流转换器

Guru**** 2958700 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28730, LM5013-Q1, UCC28730EVM-552

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1373828/lm5013-q1-i-have-to-design-a-isolated-dc-dc-converter-which-can-handle-upto-5a-current

器件型号:LM5013-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC28730、 UCC28730EVM-552

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

我需要您的指导来设计隔离式直流/直流降压转换器。 我要求初级侧和隔离侧的输入电压120V、我需要12V/5A。  

您能给我推荐一下任何控制器或参考设计吗?  

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此论坛适合使用信号隔离器。

    LM5013-Q1未进行隔离。 您需要像 UCC28730这样的反激式控制器。 请参见产品页面"设计与开发"部分底部的 Webench 设计器。 ( UCC28730EVM-552输出仅10W。)