This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7721:隔离式直流/直流转换器工作、隔离式信号不工作

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1374581/isow7721-isolated-dcdc-works-isolated-signals-do-not

器件型号:ISOW7721

工具与软件:

从右向左隔离、
3.3V IN、3.3V OUT 正常工作
信号 METER_EN 到达(测量)引脚2、但引脚19的输出(ENA)始终保持低电平。
信号 METER_EN 仅很少切换、为99%高。

有什么建议吗?

谢谢!

Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    求解后、EN_IO1用于通道 B、EN_IO2用于 A