This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1228DFBEVM:评估板不能正常工作

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1228

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1374396/iso1228dfbevm-evaluation-board-doesn-t-seem-to-work-properly

器件型号:ISO1228DFBEVM
主题中讨论的其他器件:ISO1228

工具与软件:

当我连接两个以上的输入时、这会导致两个相应的输出降至零或出现波动。 我的输入使用与 AVCC 相同的24V 电压。  

对此有何看法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cory、  

    感谢您联系我们。 为了帮助您进行调试、我需要详细了解您的应用。 能否共享 ISO1228的原理图快照以及如何连接输入?

    此致!
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    评估板工作正常。 有一个问题与我的 O'scope。