This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7340C:通过 TUV EN62368-1认证的计划

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7230C, ISO7340C, ISO6740

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1372893/iso7340c-a-plan-to-be-certified-to-tuv-en62368-1

器件型号:ISO7340C
主题中讨论的其他器件:ISO7230C、、 ISO6740

工具与软件:

尊敬的专家:

我的客户正在考虑使用 ISO7230C、并有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

——

根据 HP 认证和标准、ISO7340C 未通过 TUV EN62368-1认证。

https://www.ti.com/support-quality/certifications-and-standards/isolation-certifications.html#digital-isolators

是否有获得认证的计划?

如果是、将在何时获得认证?

是否有计划使其通过 TUV EN62368-1认证?

——

感谢您提前提供的大力帮助。

此致、

Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi:

    感谢您在 E2E 论坛上发布您的问题。

    我们没有任何计划通过 TUV EN62368-1进行 ISO7340C 认证。 由于此器件的较新版本 ISO6740已推出、因此我们建议客户使用此较新器件。 它已根据 TUV EN62368-1进行了认证。 可从以下网址获取 TUV 证书: https://www.ti.com/lit/pdf/szzq074。  

    谢谢!
    Saleem Marwat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saleem:

    感谢您的答复。

    我还有两个问题。

    您能提供建议吗?

    (1)根据  隔离认证, ISO 7340C 通过 CSA IEC 62368-1认证。

    但是、我在产品文件夹中找不到任何认证。

    (2)您能告诉我 CSA IEC 62368-1和 TUV EN 62368-1之间的区别吗?

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的信一:

    1.是的, ISO7340C CSA 认证于2015年发布,当时 IEC 60950-1未被 IEC 62368-1取代,因此我们的 CSA 认证仍然显示 IEC 60950-1认证。 CSA 证书位于: https://www.ti.com/lit/cr/szzq258/szzq258.pdf。每当 CSA 证书更新时、IEC 60950-1将被 IEC 62368-1替换、但我不知道下次证书更新何时发生。

    2. TUV EN 62368-1认证适用于欧洲(EN)市场、CSA IEC 62368-1认证适用于加拿大市场。

    我希望这是明确的。

    谢谢!
    Saleem Marwat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saleem:

    感谢您的答复。

    我可以加深我的理解。

    您能否告知是否遵循正确理解?

    ——

    (1) ISO7340C 目前尚未通过 IEC62368-1认证、也没有证书。

    在上表中、选中了 CSA62368-1、但 IEC60950-1认证实际上显示在产品文件夹中。

    (2) ISO7340C 目前尚未通过 TUV EN62368-1认证、也没有证书。

    目前没有针对 TUV EN62368-1进行认证的计划

    ——

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shrinichi:

    是的。

    谢谢!

    Saleem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saleem:

    感谢您的答复。

    我和客户分享了信息。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi