This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1044:运行速度8Mbps?

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1044, ISO6721

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1375075/iso1044-8-mbps-operation

器件型号:ISO1044
主题中讨论的其他器件: ISO6721

工具与软件:

TCAN1044 DS 表示它可以以8Mbps 的速率运行。 我意识到这超出了 ISO CAN 规范。 我的客户询问了一款能够提供8Mbps 速率的隔离式 CAN 器件。 ISO1044可以达到与 TCAN1044相同的8Mbps 吗? 我被告知、由于外部电路可能会受到限制、因此很难以8Mbps 的速率运行。 如果我的客户决定尝试这款产品、他们有风险确保解决收发器之外的所有其他难题。 想法?

谢谢!

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!  

    正如您建议的那样、可以实现更快的速度、但 TI 不建议这样做、并且规格可能不再遵循数据表的最小值/最大值。 客户可以自行承担以更快速度进行测试的风险。

    因此、ISO1044的额定速度仅高达5Mbps。 目前、我们没有额定速率超过5Mbps 的隔离式 CAN 器件;客户可以使用 ISO6721和适用于逻辑 IO 的非隔离式 CAN 收发器以分立方式实现隔离。  

    此致!
    Andrew