This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1640:较低频率下允许超过400pF?

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1375757/iso1640-more-than-400pf-allowed-at-lower-frequencies

器件型号:ISO1640

工具与软件:

我注意到 ISO1640在2侧具有出色的50mA 输出电流、但总线电容的最大值为400pF。  这相当有趣、因为 I2C (标准模式)器件通常只需要3mA 的输出电流。  我认为有机会使用此器件通过相对高的电容(800pF)线路隔离和扩展100kHz I2C 总线、来解决当前处理的除电容之外的所有其他问题(端接、EMI 等)。  我知道这种限制可能是由于 I2C 总线规范的遵从所致。

如果 I2C 输出只是通过标准的开漏 NPN/NMOS 晶体管实现、我不明白为什么不可能实现更大的总线电容。  如果限制是开关的峰值功率、则50mA 可以为在低频(<=100kHz)下具有高电容的总线提供足够的余量、尤其是在器件和总线之间放置了一个负载电阻器时。

如果限制是持续的功率、则1.7MHz 100kHz/800pF 系统在晶体管中消耗的功率将大幅增加。

"相同电流"情况: 如果晶体管中的峰值电流限制在 相同的大小、那么在  激活时间延长17倍(对于相同的平均电流)的情况下、电容最多可增加17倍。

"相同开关电阻"的情况: 如果 总线的电阻(负载开关电阻)相同 、则峰值电流将与 CBUS 成比例增加、并且放电时间的长度也将随 CBUS 的增加而增加、对于 CBUS^2成比例增加的总功率耗散、这意味着100kHz/1640pF 耗散的功率将与 CBUS/400pF 相同1.7MHz (假设电阻器继续保持欧姆值)。

如果总线上的所有其他器件都可以支持额外的电容、ISO1640是否可用于隔离?

谢谢!

插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    400 pF 限值复制自 I²C Ω 规格、并用作测试条件。 更有可能工作、但不能保证。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack:

    感谢您的提问。 正如 Clemens 建议、400pF 符合 I2C 规格、并且 ISO1640不能保证在数据表参数内运行、容性负载在建议值以上。  更高的容性负载将导致更慢的开关时间、并可能导致通信错误。  

    以下应用手册指出"由于 I2C 通信线路上的电容、SDA 和 SCL 线路以指数稳定 RC 时间常数放电、具体取决于上拉电阻的大小和 I2C 总线上的电容。 更高的电容会限制 I2C 通信速度、器件数量以及总线上器件之间的物理距离。" 在特定点之后、较高的总线阻抗可能会导致 I2C 信号无法达到适当的逻辑阈值-《I2C 基本指南》(TI.com)。

    我希望这对您有所帮助。
    此致!
    Andrew