This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOUSB211:适用于2.5Gbe LAN 和 USB 10Gbps 的4kV 数字隔离器

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1377286/isousb211-4kv-digital-isolator-for-2-5gbe-lan-and-usb-10gbps

器件型号:ISOUSB211

工具与软件:

您好!

我的客户想要调查 2.5Gbe LAN 和 USB 10Gbps 的4kV 数字隔离器、TI 是否有此类解决方案?

谢谢、此致、

老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tiger、

    感谢您联系我们。

    我们目前没有支持2.5Gbe LAN 或10Gbps USB 的数字隔离器。 我们的数字隔离器当前支持高达150Mbps 的速度、USB 隔离器支持480Mbps (高速 USB)。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。 Koteshwar

    祝你度过美好的一天!

    此致、

    老虎