This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7721:输入信号上升时间和下降时间

Guru**** 2992150 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7721

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1377329/iso7721-input-signal-rise-time-and-fall-time

器件型号:ISO7721

工具与软件:

德语:

有输入信号上升时间和下降时间吗? 数据表中仅显示了输出信号上升时间和下降时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电气特性显示、该器件具有施密特触发输入、这意味着上升/下降时间没有限制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Haiwen、  

    感谢您的提问。

    正如 Clemens 所说、上升和下降时间没有限制。  ISO7721输入引脚的输入信号上升时间没有限制。 信号上升/下降时间可以尽可能快、也可以很慢、没有上限或下限。

    此致、
    Aaditya Vittal

    P.S.谢谢克莱门斯!